结果:找到"客房管家语音识别芯片 智能家居声控ic",相关内容1000条
  • 酒店客房管家语音识别芯片方案NRK2201语音模块智能家居
  • 酒店房间的体验感决定了住户对酒店的直接感受,它不仅是简单休憩的地方,而是心灵停泊的港湾。因此酒店房间的体验、舒适度会影响客户对酒店满意度,从而影响到酒店的入住率,也会影响到酒店实际营收。而智慧酒店能够让客人体验到高科技带来的便利和舒适,更可有效地提高酒店运营效率、降低能耗以及人力成本,已成为酒店业重要趋势之一。智慧酒店客控面板方案设计需求:1、客控面部系统主要满足两大部分的需求,一是使用智能语音实现对客房灯具以及其他家电设备的控制。二是必须保护住户的安全隐私不被泄露。2、灯具与家电控制住户可以满足对客房所有的灯具的控制,包括筒灯、床头灯、灯带、浴室灯、廊灯等,同时通过场景模式,还可实现对灯具...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 模块 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-28 11:57:00
  • NRK3301智能空调语音识别芯片方案
  • 随着人们生活水平的提高、生活节奏的加快,人们对智能产品的需求与日俱增,越来越多的高科技产品每年以递增的速度呈现,并在国际舞台上大放异彩。科技最大的魅力,是能够让生活中的一切需求变得越来越简单、越来越便捷、越来越智能。其中智能语音空调成为了智能家居生活的一个新入口,开启了更具科技感、未来感的家居未来。NRK3301语音识别芯片在空调上的应用方案NRK3301语音识别芯片是广州九芯电子研发的一款功能强大的离线语音芯片,智能语音空调离线语音控制更灵敏,能够实现5米远距离识别,同时还具备95%的高识别率、高唤醒率和快速响应反馈机制,能够在噪音环境下分辨识别指令。它解决了用户不愿走过去、寻找遥控器和繁...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 方案 ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-22 17:36:00
  • 客房管家语音识别芯片智能家居声控ic
  • 随着智能科技的发展,各种家具物品都在升级,连房屋购买这件事情都比之前容易了一些,而且在家具配备上,大家可以做出的选择也更丰富了,智能家居的出现完完全全改变了人们生活,控制这些家具并且最近两年很火热的客房管家系统。客房管家系统包括智能硬件;通过无线智能化设备,可集成照明、空调、窗帘等设备电源控制,同时对设备的用电进行采集。NRK3301客房管家语音识别芯片方案智能客房管家具有智能语音操控功能,搭载NRK3301离线语音模块,这个模块赋予了家居全新的语音控制功能,让家具的用途、使用便捷性等得到提升,从而让大家的生活更加的智能与惬意;所以离线语音模块的质量决定了智能家居的实际质量,这里面包含了识别...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-08 17:37:00
  • 空气炸锅语音识别芯片NRK3301声控ic选型
  • 空气炸锅利用高速空气循环的原理,将空气变成“油”,快速加热和脆化食物,由于使用的是热空气,不使用或少量使用油脂就可以煎炸食材,口感和外观与油炸效果相似。加上它的安全便携和易用性等原因,备受人们的追捧!传统的空气炸锅大多数以触摸按键的方式来控制,若加入广州九芯电子的NRK3301语音识别芯片,即可免联网实现声控的功能,在功能上更是实现了便捷性的操作。NRK3301离线语音芯片,具有低成本、高可靠性、识别率高,误判率低、工业级性能、简单易用,5米远场可靠识别等优势。能过滤掉稳态噪声、对动态噪声也有很好的抑制作用,噪音下也可准确识别,识别率高达92%;拥有100条可定制词条,支持中/英文识别语言,...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-05-11 16:53:00
  • 智能语音芯片是如何让智能家居“听话”的?
  • 一、国内发展现状与趋势当下,国内涉及语音控制技术的企业也有不少,竞争力也比较大。为了能够在该行业脱颖而出,就需要不断加强语音控制技术,尽量排除噪音干扰,增加它的预置命令词识别,缩短其语音识别响应的时间,这样才能提高家居产品的智能化水平,让人们享受到真正智能的家居生活。科技改变生活,高科技语音控制技术让人们享受到了更便捷的家居生活,如今很多家居产品中都使用了识别率更高、回应速度更快的无线语音控制技术,离线也能识别指令并做出反应。随着国内的语音控制技术在不断升级,模板体积越来越小,如九芯电子NRK3301语音识别芯片可以支持离线语音指令100条,支持真人音频播报,在背景噪音50db的条件下也可以...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: ic 发帖人:九芯智能语音芯片 发帖时间:2021-10-20 11:44:00
  • 智能语音芯片语音识别芯片语音芯片在智能家居的应用!
  • 一、国内发展现状与趋势当下,国内涉及语音控制技术的企业也有不少,竞争力也比较大。为了能够在该行业脱颖而出,就需要不断加强语音控制技术,尽量排除噪音干扰,增加它的预置命令词识别,缩短其语音识别响应的时间,这样才能提高家居产品的智能化水平,让人们享受到真正智能的家居生活。科技改变生活,高科技语音控制技术让人们享受到了更便捷的家居生活,如今很多家居产品中都使用了识别率更高、回应速度更快的无线语音控制技术,离线也能识别指令并做出反应。随着国内的语音控制技术在不断升级,模板体积越来越小,如九芯电子NRK3301语音识别芯片可以支持离线语音指令100条,支持真人音频播报,在背景噪音50db的条件下也可以...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic ic ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-20 11:35:00
  • 智能语音声控灯是应用了什么语音芯片?
  • 智能语音灯是指用语音控制的灯,它属于智能灯范畴。智能语音灯和其他的灯一样,只是多了语音控制功能,就是通过说话就能开关灯或者实现一些其他的功能。离线智能语音灯,是使用离线智能语音识别技术,这种形式的智能语音灯无需通过网络,也不用借助其他任何辅助设备。是人与灯的直接互动,用户可以直接通过指令(语音)对灯具进行控制。由于不需网络与遥控器,这让智能语音灯的使用变得更加简单和直接。用户只要在灯具可接收的范围内使用语音,就能完全控制灯具。也不用有繁琐复杂的设置。几乎可以这么说:它是通上电就能使用的。因此对比其他形式的智能灯,(离线)智能语音灯具备有简单、安全、易懂的优势,用户体验更好。NRK3301语音...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: AI 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-16 15:19:00
  • 语音识别芯片助力灯具智能化!
  • 智能语音灯是指用语音控制的灯,它属于智能灯范畴。智能语音灯和其他的灯一样,只是多了语音控制功能,就是通过说话就能开关灯或者实现一些其他的功能。离线智能语音灯,是使用离线智能语音识别技术,这种形式的智能语音灯无需通过网络,也不用借助其他任何辅助设备。是人与灯的直接互动,用户可以直接通过指令(语音)对灯具进行控制。由于不需网络与遥控器,这让智能语音灯的使用变得更加简单和直接。用户只要在灯具可接收的范围内使用语音,就能完全控制灯具。也不用有繁琐复杂的设置。几乎可以这么说:它是通上电就能使用的。因此对比其他形式的智能灯,(离线)智能语音灯具备有简单、安全、易懂的优势,用户体验更好。NRK3301语音...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic ic ic 发帖人:九芯智能语音芯片 发帖时间:2021-10-16 15:05:00
  • 语音识别芯片在智能家居上的应用!
  • 一、国内发展现状与趋势当下,国内涉及语音控制技术的企业也有不少,竞争力也比较大。为了能够在该行业脱颖而出,就需要不断加强语音控制技术,尽量排除噪音干扰,增加它的预置命令词识别,缩短其语音识别响应的时间,这样才能提高家居产品的智能化水平,让人们享受到真正智能的家居生活。科技改变生活,高科技语音控制技术让人们享受到了更便捷的家居生活,如今很多家居产品中都使用了识别率更高、回应速度更快的无线语音控制技术,离线也能识别指令并做出反应。随着国内的语音控制技术在不断升级,模板体积越来越小,如九芯电子NRK3301语音识别芯片可以支持离线语音指令100条,支持真人音频播报,在背景噪音50db的条件下也可以...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: AI 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-15 14:34:00
  • 语音芯片的选型标准有哪些?
  • 随着科技的发展和产品的集成化,语音芯片已经逐渐替代了多种语音设备应用在各场合。语音芯片主要特性是功耗低,抗干扰能力强,外围器件少,控制简单,语音保存时间久(某些语音芯片可以保存内容100年),掉电不丢失语音,部分芯片还可以重复擦写语音内容。如汽车倒车雷达,公交车报站器,银行排队机、语音玩具、防盗系统等设备都装备了语音芯片。由于芯片种类众多,功能各异,工程师在选用语音芯片时会有些彷徨无策,因此九芯电子给初涉语音行业的工程师提供一些语音芯片的选型参考。录音芯片及放音芯片的选择语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音语音芯片和放音语音芯片。设计一个使用语音芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-14 09:43:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: